This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:为2节18650锂聚合物并联电池提供反极性保护

Guru**** 2583475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ25895, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822284/bq2970-reverse-polarity-protection-for-2x-18650-lipo-batteries-in-parallel

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: BQ25895BQ2980

在我的应用中、由于容量原因、我必须使用2节18650电池并联。 同时、出于营销原因、我需要使用可拆卸的18650元件、并使用板载电池座、因此电池向后插入的可能性绝对不可忽略。

我想用 BQ2970保护每节电池、如几篇文章中提到的那样、添加一个额外的 MOSFET 来保持充电 MOSFET 关闭、然后将两个保护电路的输出并联。

这是否起作用? 或者、您是否会推荐更好/替代的解决方案?

仅供参考、该充电器使用主板上的 BQ25895实现-因此绝不能错误连接。

期待您的阅读。

Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    对于此应用、我建议您使用 BQ2980。 该器件与 BQ2970类似、但它具有高侧初级电池单元保护功能、而不是 BQ2970中的低侧。 以下是数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2980.pdf

    该器件本身不提供反向电流保护、但您可以为板添加一些简单的保护功能。  您需要添加一个栅极接地的小信号 NFET、栅极上的源极和漏极以及充电 FET 的源极、以便在反向充电器连接时将它们短接在一起。 如果发生反向电流、FET 将关断并保护电池。 我们提供了类似器件的此配置原理图以供参考。 请参阅本文档图21中的 Q2:

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubp4/sluubp4.pdf