This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB50-Q1:样片? RTM?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TMUX154E, TPD3S714-Q1, TPS1HB50-Q1, TPS1HB35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822255/tps1hb50-q1-samples-rtm

器件型号:TPS1HB50-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62130TMUX154ETPD3S714-Q1TPS1HB35-Q1

大家好、

我的客户正在使用我们的 p/n 来制作汽车 ECU:

TPS62130作为 DCDC 12V -> 5V

TPS70618DBV 作为 LDO 3.3V -> 1.8V

TMUX154E

USB 电池短路保护、电流限制等保护:TPD3S714-Q1。 (1x 电路板)。

具有可调节电流限制的高侧:TPS1HB50-Q1/TPS1HB35-Q1。 (5块电路板)

我看到它们处于预览状态。 客户在2019年第3季度末之前需要原型样片、在2020年第3季度之前需要 RTM 才能开始生产。

有什么意见? 如有需要、请在私人电子邮件中给我写一封。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您的联系。 由于这些器件处于预发布状态、我将 通过电子邮件与您联系。