This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:PMIC 消耗高电流

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822336/tps65185-pmic-draws-high-current

器件型号:TPS65185

你好

我们的设计基于 TPS65185EVM。
TPS 在打开时消耗高电流。 (大约500mA)

在我们的 PCB 中、电感器 L1的绕组启动、与参考设计相比、L2被交换。
绕组启动的反转位置是否会使转换器不稳定?

非常感谢

Bernhard Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    这些电流是脉冲电流、如数据表中的图5和6、还是持续的500mA 电流消耗? 如果它们像图中所示的脉冲、这可能是浪涌电流的预期行为。

    对于第二个问题、这是指电感器的方向吗? 如果是这样、旋转电感器不应影响转换器的稳定性、尤其是在 L1和 L2之间有相当好的间隔时。

    此致、

    Rick S.