This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890-Q1:MR 引脚

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855484/tps3890-q1-mr-pin

器件型号:TPS3890-Q1

您好!

MR/引脚上的电压是否可以高于 VDD?

我想在 VDD 引脚上提供1.8V 电压、在 MR/引脚上提供3.3V PUL-PU 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在这种情况下、您将在 VDD 上看到负电流。 您可以这样做、但不建议这样做。

    此致

    Trailokya