This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:适用于激光的高精度驱动器

Guru**** 1799430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92640, TPS92641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819505/lm3409-q1-high-accuracy-driver-for-laser

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92640TPS92641

大家好、

客户希望进行具有以下要求的设计:

输入电压:12V

输出电压:3.6~4.4V

ILEed = 2.3A  

最大 ILED 电流<2.5A。

考虑到器件之间的差异、LM3409能否满足所有要求?  

如果是、您能否为 SCH 设计提供一些建议?

如果没有、可以满足该要求的任何其他器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    如果电感器值相当恒定、纹波相当低且开关频率不是太高、则可以满足此要求。  由于 LM3409可调节峰值电流、因此其精度不如其他器件。  TPS92640/TPS92641旨在实现更精确的电流调节。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin,

    客户需要 AEC-Q100、您有什么建议吗?

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    由于电流水平和 AEC-Q100、我会尝试在此设计中使用 LM3409。  设计限制有哪些、例如开关频率、物理尺寸(例如电感器)、调光以及其他重要因素?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    根据客户反馈、似乎没有其他特殊要求。

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    您能否提供符合此要求的设计示例?

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    您是否有更多设计信息、例如:

    所需的开关频率范围?

    是否有调光要求?  如果是、哪种调光方法可以分流或启用调光?  频率和占空比范围?

    是否有大小限制?

    还有什么会影响设计的东西吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、