This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:降压转换器 VIH 规格-查询

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854525/tlv62568a-buck-converter-vih-spec---inquiry

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件: TLV62568

我对 TLV62568ADRLR 降压转换器有一个简短的问题。 我正在进行一些基准测试,我注意到设备在数据表中指定的高电平输入电压使能引脚(VIH)之前启用(即较低的电压)。

即使输入电压大于2.5V,我还是看到设备启用并开始在 EN = 0.8V 时调节,根据规格,它不应在1.2V 最小值之前打开?

 

 

我认为这可能已根据 TLV62568票获得解决。 但 TLV62568A (注意"A"后缀)未列出典型规格。 两个数据表之间存在断开连接。

http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/588944?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV62568%2525252520enable

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如另一个线程中突出显示的那样、为了确保 IC 确认 EN 引脚上的高电平信号、需要为其提供1.2V 电压。 虽然典型的 VIH 电平低于1.2V、但它不会捕获生产变化。 因此、用户应注意使用1.2V (最小值)偏置 EN 引脚以启用 IC。

    此致、

    Excel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.2V 不是器件导通所需的最小电压、而是保证器件导通的最小电压。 通常、实际阈值小于该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Excel、

    明白。 但对我来说、TLV62568A 规范中记录这些限值的方式是误导性的。 对于 VIH = 1.2V 列为最小值、实际上器件通常会以低得多的~0.8V 导通。 为了进一步解决 TLV6256数据表中的卷积、我怀疑它们是相似的器件或同一个器件、但"封装"方式不同、因为该器件具有不同的相同规格(即最小值变为最大值、反之亦然、记录了典型值等)。  

    如果 更新 TLV62568A 规格以包含 Typical 或至少说明通常发生什么情况的注释、则工程社区似乎会受益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的推荐。 我们将在下一次数据表更新中进行考虑。

    此致、

    Excel