This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:高侧驱动(900V 总线)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822256/ucc5350-high-side-drive-900v-bus

器件型号:UCC5350

您好!

我是否可以在 900伏总线/直流链路应用中将 UCC5350 (M)用作高侧驱动器?   最高电压是否定义 为"VIOWM"?

------------------------------

如数据表中所述、 对于 D 封装、VIOWM 仅为700V。

------------------

如果不是、那么我有什么选择?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongfeng、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    VIOWM 是隔离器可持续承受37.5年的降额 rms 电压。 这实际上是按照认证机构的要求降低了1.2倍。 如果您查看数据表中的表8.7、DWV 封装的直流工作电压大约为 sqrt (2)* 1500Vrms = 2121V。 对于 D 封装、这意味着直流工作电压为 sqrt (2)* 700Vrms = 989V。 请在下面链接的白皮书中阅读有关高压隔离定义和测试方法的更多信息。

    http://www.ti.com/lit/wp/slyy063/slyy063.pdf

    采用 D 封装的 UCC5350应能够在900V 总线应用上作为功能隔离高侧驱动器运行。 您还需要考虑爬电距离和间隙要求、因为此封装提供大于4mm 的爬电距离/间隙。 如果您需要大于4mm 的电压、您可能会考虑使用 DWV 封装中的驱动器之一、例如 UCC5310MCDWV。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John