This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:PMBus 寄存器78h -其他故障的含义

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855014/tps53667-pmbus-register-78h---other-faults-meaning

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: CSD

大家好、  

我们将 TPS53667用于 I/P 12 VDC 至 O/P 0.85 VDC @144安培设计、具有6相输入工作电流。  在我的第一个用于此设计的原型 TPS 53667上、6个 CSD 95490的6个相位、在上电时立即停止工作。 它显示的行为类型为"它正在经历 O/P OV"。  当其控制器在断续延迟22毫秒3次后尝试重新启动时。

我们在其他设计中使用了上述芯片组组合、它在五相设计中非常适合。  此外、我们还通过网络进行了设计并检查了该电路板上的所有组件及其价值、因此我们目前不会怀疑布局或设计值。 但我们仍在寻求您对这方面的快速建议。

由于上述条件下的内部稳压器显示正常电压、我们尝试在 PMBus 上读取 PMBus 寄存器。 在 PMBus 寄存 器中、我们还观察到器件已记录过压故障、而不是 OC、UV 或 Temp 故障。  

因此、当我们读取 PMBus 寄存器时、结果如下。

  1. 寄存器78h 值61H。  
  2. 寄存器7BH 值08h。  
  3. 寄存器80h 值30h。  

我们对收到这些值感到有点惊讶。

  1. 在寄存器78h 中、我们应该得到 OVP 的值- 60h、为什么我们得到61h。 在该芯片中存在其他故障意味着什么?

  2. 在寄存器7BH 中、我们应该得到值- 00h、为什么我们得到08h。 这意味着什么?

  3. 在寄存器80h 中、我们应该得到值- 00h、为什么我们得到30h。 这意味着什么?

我们多次重复上述故障条件、并多次读取寄存器、每次都提供相同的上述值。 根据 TPS53667的数据表、许多其他寄存器的值也会正确显示。  

能不能有人快速引导我们了解该寄存器值的含义以及我们应该采取哪些类型的后续步骤来快速推进。

我们非常感谢您的快速响应。  

此致、  

Suhant。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、数据表似乎将位标记为不受支持、而这些位实际上是受支持的。  

    寄存器78h (STATUS_BYTE)

    • 这里的另一位仅表示发生了(VOUT_OV、IOUT_OC、VIN_UV、OTF 或 CML)以外的情况。 这只是一个指示器、您应该查看其他状态寄存器以了解更多信息。  
    • 值61h 表示您看到了 IOUT_OC、VOUT_OV 和其他。  

    寄存器7Bh (STATUS_IOUT)

    • 08h 表示电流共享警告已锁存。 这应该是您看到另一个位被置位的原因。  

    寄存器80h (STATUS_MFR)

    • 30h 这意味着电流共享警告发生在第6阶段。  

    为了进一步调试、如果您收集了一些电路板行为的波形、会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您澄清位行为。 今天、我们进一步探测并发现通道6由于原型装配体问题而出现的行为错误。

    现在我们解决了问题、再次感谢您的快速帮助。

    此致、

    Suhant。