This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194LED 驱动器输入和输出纹波电压过大、并且电感器上存在异常噪声

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855465/tps61194-tps61194led-driver-input-and-output-ripple-voltage-is-too-large-and-has-abnormal-noise-on-inductor

器件型号:TPS61194

降级:

该电路基于用于10.1英寸 LCD 背光的 TPS61194LED 驱动器电路,输出电压为13.6V,输入电压为5V,最大电流为360mA 
4通道(每个通道电流为90mA) 当 TPS61194工作时,电感器有异常高频噪声。 您能帮您检查原理图和测试波形吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS61194.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

      似乎进入 PFM 模式、您的调光频率是多少? 您的 LED 正向电压是多少? 您是否可以尝试降低开关频率?

    此致

    肖恩