请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194 降级:
该电路基于用于10.1英寸 LCD 背光的 TPS61194LED 驱动器电路,输出电压为13.6V,输入电压为5V,最大电流为360mA
4通道(每个通道电流为90mA) 当 TPS61194工作时,电感器有异常高频噪声。 您能帮您检查原理图和测试波形吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级:
该电路基于用于10.1英寸 LCD 背光的 TPS61194LED 驱动器电路,输出电压为13.6V,输入电压为5V,最大电流为360mA
4通道(每个通道电流为90mA) 当 TPS61194工作时,电感器有异常高频噪声。 您能帮您检查原理图和测试波形吗? 谢谢。