This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:电池快速耗电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821969/bq25570-battery-drain-fast

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: SM74611

您好,

我正在使用 BQ25570、下面是配置吗?

1.太阳能电池板(5V、2.6W)至 BQ25570

2.a) BQ25570至4节并联 x 18650电池

  b) BQ25570至 SM74611至负载。  

我发现的问题是电池电压下降非常快(电压值~ 0-1V),而 VBAT 引脚到 GND 的电阻为~ 40欧姆。 遇到 这种情况的2/4器件处于存储状态(尚未实际运行)、因此太阳能充电器功能尚未激活。

-太阳能电池板的功率大于 BQ25570允许的输入功率、但是2/4器件处于存储状态并且我有一个小测试是对 BQ25570的输入使用太阳能电池板9V 和12V、结果是 BQ25570仍然正常工作  

-电池质量不好(电池的内部电阻值很大),因此会影响 IC 的运行

-二极管的活动特性会导致这种情况  

如果您需要原理图、可以提供一些建议、我可以向您分享。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XJ、

    如果您从 IC 上移除了4个器件中的2个、从 BAT 到 GND 测量40欧姆、并且仅测量 IC 引脚、而不测量电路板、 则 IC 是否仍在 BAT 到 GND 测量40欧姆?  将电池连接到 BAT 和 GND 时、如果 VSTOR 和 BAT 均低于100mV 且 V (BAT)>2.2V、则 BAT 和 VSTOR 之间的 PFET 将打开。  IC 本身由 VSTOR 供电。  然后、电池将为 IC 和 VSTOR 处的任何负载供电。

    BQ25570输入的额定电压不高于5.5V、如果施加更高的电压、可能会损坏、因此我们无法保证此操作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当我们仅测量 IC 引脚时、从 VBAT 引脚到 GND 的电阻仍为~40欧姆。 电路板中 VSTOR = VBAT = 4.1V 上的电压正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XJ、

    如果 IC 未焊接到 PCB 上、并且 IC 的 VBAT 引脚到 GND 的电阻仍然为40欧姆、则 IC 会损坏。  唯一的其他解释是、如果 VIN_DC > VBAT_OV 阈值、则充电器会打开 VIN_DC 上的下拉 FET、该 FET 会尝试下拉输入电压、以使其不会对电池过度充电。  如果 PFET 打开、则有一条通过电感器到达 VSTOR 和 VBAT 的路径。

    此致、

    Jeff