This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:设计工具显示错误

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822228/tps2595-design-tool-show-error

器件型号:TPS2595

尊敬的 E2E:

我正在设计系统中的 TPS259533电子保险丝。

我从 TI.com 下载设计工具。

 当输入 Imax 低于1.8A 时、我会遇到这种问题。 RILM 将错误显示为#REF!。

请指导我解决问题、我还想知道原因。

BR、

WeeKeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 WeeKeong、

    是的、该工具存在问题。 我们正在努力修订该工具。

    同时,您可以 在单元格 L35中将公式设置为“=if (D35>=10000, D35/100, if (D35>=1000, D35/10, if (D35>=100, D35, if (D35>=10, D35*10, D35*100))”

    这将解决该问题。