请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 大家好、
我的客户会使用 TPS61089器件将(2.7~7.2) V 电源转换为11V。 根据数据表、最坏情况下的最小电流限值可能 比计算值低0.8A。 因此、如果 限制电流为100mA、则计算出的峰值电流限制(ILIM)应为900mA。 正确吗?
此外、当使用禁用功能时、如果输出为开路、是否存在任何问题或注意事项? 非常感谢!
此致
正泉路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.