This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:LM334进行序列化以获得160V 1uA

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854331/lm334-lm334-serialise-to-get-160v-1ua

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件: LM4041-N

您好!

是否可以对 LM334进行序列化以获得160V 1uA 电流源?

我需要一个高压电流源、然后可以为无功负载确定1nA 至1uA 范围内的"设定点"。

提前感谢您的任何帮助。

最好

Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    如果我正确理解了这一点、您需要将 LM334堆叠到一行中以获得电流输出。 LM334不支持此功能。 每个 LM334将相互对抗以进行调节、不按预期工作。 LM334也无法在低至1nA 的电流下工作。

    如果您需要高电压电流源、您是否考虑过使用 LM4041-N ADJ 创建分立式电流源?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    您的选择看起来真的很好! 我将对其进行研究。

    最好

    Nick