This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-S05:为什么在变压器下没有接地覆铜或布线?

Guru**** 2893270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853199/lm5180evm-s05-why-no-ground-pour-or-traces-under-transformer

器件型号:LM5180EVM-S05
主题中讨论的其他器件:LM5180-Q1LM5180

大家好、我正在布置 EVM 板的虚拟副本、想问一下为什么变压器下面没有顶部铜? 我假设这是为了减少耦合到接地端或布线中的噪声、但电路板底部仍然有一个仅为1.6mm 的接地端、这将极大地抵消通过移除顶部铜产生的任何增益???

此外、该 EVM 还具有一个1nF 电容、用于桥接初级和次级接地。 数据表中没有提到它。 ??

BOM 还显示 C8和 C10为220pF、但原理图显示为22pF。 ??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、变压器下方的无覆铜用于初级和次级之间的隔离目的。  

    1nF 桥接电容用于确保次级噪声可分流回初级源。  

    我将向应用工程师询问 C8和 C10的价值。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    Arief 是对的、变压器下方没有用于隔离的覆铜。

    如原理图所示、C8和 C10为22pF、BOM 中有一个拼写错误。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    参考 LM5180-Q1单路输出 EVM 用户指南、第14页顶部"对于传导发射和辐射发射测量、变压器内核使用连接到主 GND 的铜带进行屏蔽"

    我喜欢看这张照片。  我是否应该自行设置以屏蔽变压器磁芯?

    谢谢 Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉、有关延迟信息、请参阅所附的用于 LM5180 EVM EMI 测试的变压器屏蔽。

    铜屏蔽层减少了辐射磁场并有助于辐射发射、但也阻止了磁场耦合到 PCB 和元件、从而实现更好的传导发射性能。

    对于 EMI、我们建议使用屏蔽。

    谢谢、

    -Orlando Murray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 谢谢、Matt。