This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:在-40°的情况下、输出电压处于欠压状态。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819027/tps25921a-in-the-case-of--40-the-output-voltage-is-under-voltage

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件:TPS54620

降级器、

该项目由两个主器件和从器件组成、主器件为从器件供电。 外部宽电压输入是主器件的输入。 TPS54620转换为5.1V 后、TPS25921和 MOSFET 通过共模滤波器、并通过10m 电缆提供给从器件。 此时、从器件的电压约为4.67V。
在-40°的低温下、有单独的机器为从器件提供3.98V 的输出电压、从而导致从器件异常运行。

如果将 TPS25921的限流电阻器更改为150k、则从器件的工作电压为4.6V、电流约为600mA。

为什么 TPS54620的电压在 TPS25921输出电压之后变得更低?

Tks&BST RGD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    根据您的说明、我了解到 TPS25921输出端的电压会以特定的限流电阻值下降到-40C、但在将限流电阻器更改为150k 后、电压恢复正常。 我的理解是否正确?

    您能告诉我以下几点吗、

    • 正常运行期间的负载电流和-40°C 期间的负载电流?
    • 在将限流电阻器更改为150k 之前,电流限制电阻器的值是多少?
    • TPS25921在-40°C 时的输入和输出电压? 输入电压是否降至4.5V 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    感谢您的回复;

    当限流电阻器变为150K 时、电压可能会恢复正常。 目前有三种设备可替代、但仍存在欠压。

    • 正常运行期间的负载电流和-40°C 期间的负载电流?
    • >>峰值电流大约为540mA,测量电压源,电流可以是600或700mA。
    • 在将限流电阻器更改为150k 之前,电流限制电阻器的值是多少?
    • >100k
    • TPS25921在-40°C 时的输入和输出电压? 输入电压是否降至4.5V 以下?
    • >>前端输入电压测试没有飞线。 根据我们多年的实际情况、我们可以认为 TPS54620的输出电压没有问题、为5.1V。 不直接测量 TPS25921的输出电压。 测试是10m 电缆后的空载电压4.51。 -4.57V、异常情况是怠速至3.89-4V、比正常值低0.5-0.6V。

    主要问题是比较低温-40和正常温度、输出压降是如何产生的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    你有什么好主意吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    TPS25921针对数据表中保证的所有参数(包括95.3千欧和150千欧的 Rdson 和电流限制变化)在整个温度范围内(-40C 至125C)进行了全面表征。 我已经交叉验证了特性数据、以确保器件 Rdson 或电流限制设置在-40C 时没有问题。  

    只要器件在建议的工作条件下运行、就可以确保其在数据表限制范围内运行。 我在这里看到的一个可能问题是、输入电压的工作电压非常接近最低4.5V 的输入电压。 如果输入电压降至4.5V 以下、我们无法保证器件性能。 您能否在-40°C 时检查 TPS25921的输入电压或 TPS54620的输出是否高于4.5V。

    您还可以在-40C 下在 TPS25921 EVM 上重新创建相同的条件、以查看电压是否确实下降。  

    您提到 TPS25921之后有一个 MOSFET、您能否移除 MOSFET、短接端子并执行相同的测试来检查 Mosafet 是否导致任何问题。

    更改电流限制设置电阻器可解决压降问题、这一点令人惊讶。 除非负载电流大于电流限制设置、否则我无法想象发生这种情况的任何原因。 我建议您按 IC 调试 IC。 首先测量 TPS54620的输出电压、然后测量 TPS25921的输出、依此类推。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您是否能够按照我之前的注释中所述进行测试? 请告诉我们您的观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    希望您的问题得到解决。 如果您有更多问题、请告诉我。