This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:有关软启动应用的问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822017/tps61089-question-about-the-soft-start-application

器件型号:TPS61089

大家好、

    我的客户使用 TPS61089器件将3.6V 输入转换为11V 输出、如下所示。 然后禁用该器件、体二极管会反向阻断、因为输出电压高于输入电压。 大约几百毫秒后、由于大电容器、输出电压只会下降到10V、此时器件将再次启用。 是否适合此应用? 这将定期发生、是否有任何通知或错误? 非常感谢!

                       

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于此应用、这是可以的。