请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 大家好、
我的客户使用 TPS61089器件将3.6V 输入转换为11V 输出、如下所示。 然后禁用该器件、体二极管会反向阻断、因为输出电压高于输入电压。 大约几百毫秒后、由于大电容器、输出电压只会下降到10V、此时器件将再次启用。 是否适合此应用? 这将定期发生、是否有任何通知或错误? 非常感谢!
此致
正泉路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.