This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2835:TPS2835的 ESD HBM 是什么?

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2835, TPS28226, TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854443/tps2835-what-is-the-esd-hbm-of-tps2835

器件型号:TPS2835
主题中讨论的其他器件: TPS28226TPS28225

您好、E2E、


你好。

我们的客户正在寻找 TPS2835的 ESD HBM 额定值。

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您关注 TPS2835。 这是一个较旧的器件、我想看看是否有一个较新的器件、您可能会考虑使用类似的功能。

    TPS28225和 TPS28226是可能适合您的应用的新型同步降压栅极驱动器。 可在以下链接中找到数据表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps28225.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps28226.pdf

    我确实找到了有关 TPS2835 ESD 测试的一些数据、通过结果如下所示。

    ESD:              100pF、1500欧姆  2500 V

                                      CDM            1500 V

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Richard、

    感谢您的回答。 我只想澄清  一下2500V 是 HBM ESD 额定值吗?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我已联系确认2500V 电压是否为 HBM 额定值的问题。 我希望在第二天或第二天听到这个消息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我已确认测试方法和结果支持的等级。

    测试针对 HBM 额定值条件、测试结果支持2kV HBM 额定值。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。