This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:看门狗 TPS3431上无输出可被测量

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853641/tps3431-no-output-on-watchdog-tps3431-can-be-meassured

器件型号:TPS3431

您好!

我在以下电路中使用 TPS3431看门狗:

我的目标是仅在发送 必要的 Set1和 WDI 信号时接收输出。

因此、我在 Set1上提供5V 电压、并在 WDI 处提供周期为200ms 的矩形5V 信号。  

但是、我每次接收到的输出是5V、这是上拉电阻器的结果。

如果我不使用上拉电阻器、我会在输出端测量0V。

当我施加 WDI 和 Set1信号时,为了使输出上只有逻辑高电平,我必须如何更改我的电路?

感谢您的提前帮助、

此致、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我不太了解您的应用。 您能否给我发送输出的示波器截图? 我在理解您的输出是什么以及您需要的输出时遇到了一些问题。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、

    要跟进此问题、您是否已解决问题? 我现在要结束这个、如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、

    Abhinav。