This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2492:TPS2492 TINA 模型、OUT 和 GATE 之间缺少齐纳二极管、并且故障行为不正确

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821887/tina-spice-tps2492-tps2492-tina-model-missing-zener-between-out-and-gate-and-incorrect-fault-behaviour

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

好消息是、早期的 TPS2492 TINA 模型问题已得到解决。 我感谢你的介绍。 然而、在最近的仿真中、我注意到、现在发布的模型为27/3/19;OUT 和 GATE 之间的齐纳二极管似乎缺失、或者无法按预期工作。 当 OUT 引脚远高于导通 FET 的最大 VGS 时、发生会触发125mA 栅极下拉的故障情况。 栅极被快速拉至0V! 大约100uS、然后在释放强下拉电阻时跳回到输出电压的几个100mV 以内。 如果我测量流入 OUT 引脚的电流、我将看到这个125mA 电流通过内部齐纳二极管被拉至 OUT 引脚、并下降至 GND。 不会发生。 相反、栅极完全降至0V、导通 FET 的 VGS 超过其容差。 我还注意到、在100us 强下拉之后、为了使栅极返回到与齐纳二极管正向压降等效的电压、 模型中的内部电流源反向、并且在极短的时间内、它将100mA 压入栅极、直到它返回到相对于 OUT 引脚的正确电压。  

此外、强下拉电流似乎只在栅极位于 OUT 引脚电压之上的短时间内存在、一旦栅极降至 OUT 以下、下拉电流在100us 的剩余时间内下降至25mA。 此外、尽管我仍然在超过100us 的时间内将 OV 置为有效、但在100us 初始强下拉之后、2mA 的保持下拉不会持续。

如果我在 OUT 和 GATE 之间放置一个外部齐纳二极管、请确保 VGS 保持在容差范围内、并且运行方式与预期的更加相似。 (仍然缺少弱下拉电阻)

这可能听起来有点像我的脚踏、但在对外部 FET 和下游效应进行建模的过程中、这些是相当重要的特性。 TPS2492模型内部电流源的这些行为导致了不现实的行为、电流方向的快速开关会导致 SPICE 中的收敛问题、显然、我在仿真时首先要做的是观察功率 FET 的 VGS。 如果 IC 这么做、这一个就会在很长时间之前死。

我知道您的团队很忙、我很感激这些工具都可以免费提供给我们、但硬件之前的仿真尝试识别这些瞬态行为、并在进入硬件之前缓解任何意外情况。 我确信您理解。

也许您可以更深入地了解一下。

祝你一切顺利

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    感谢您指出这一点。

    我将向建模团队提出申请、以进行审查并解决此问题。 我将检查时间表并向您提供最新信息。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    我一直要求建模团队重新验证。 遗憾的是、在它处于队列中时、由于建模团队的其他优先事项、我无法保证时间表。 谢谢!

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    没问题、现在只需接受外部齐纳二极管即可。 在这个位置、它的模拟效果更像我认为应该做的那样。

    又谢谢。

    Aidan

x 出现错误。请重试或与管理员联系。