请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL594 大家好、
我们有 一个有关电池充电电路中使用的 TL594的应用问题、希望您能提供建议。 提前感谢。
当 TL594的电源切断(Vcc -> 0V)时、但如果电池插槽内、则流向 TL594引脚1的电流将为16.6V。 在 IC Vcc 关闭状态期间,针脚1是否可以接受16.6V 电压的电池?
谢谢、此致、
Don
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.