This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A 的软启动电路

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845A, UCC38C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818658/soft-start-circuit-of-uc2845a

主题中讨论的其他器件:UC2845AUCC38C42

我们对 UC2845A 有疑问。

我们尝试使用本应用手册第14页关于 UC2845A 的图12来设计软启动电路。

本应用手册发布在 UC2845A 的网页上。

http://www.ti.com/lit/an/slua257/slua257.pdf

请告诉我们设置软启动电路中外部器件(电阻器、电容器等)值的公式。

软启动时间是否有限制?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro-San

    该器件的软启动实现如下图所示:

    近似软启动时间等于 CSS 和 RSS 的 RC 乘积。

    这是一个近似公式、适用于在控制器上没有软启动引脚的情况下实现软启动功能。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    软启动时间= RSS x CSS

    例如、软启动时间为5秒

    RSS= 100kΩ

    CSS= 50μF Ω

    这种理解是否正确?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但5秒是很长的时间、大多数电源的软启动时间大约为几毫秒。

    我给您的大致公式在这么长的时间内准确是不合理的。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    本应用手册可在 UC2845A 网页上找到。

    这适用于 UCC38C42。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua257/slua257.pdf

    本应用手册的软启动信息(第14页)是否适用于 UC2845A?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    没错。

    第4.3节详细介绍了软启动技术

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我们了解本应用手册适用于 UC2845A。

    TSS=RSS x CSS

    但我们的保管人使用了这个公式。

    我们不知道他们为什么使用它。

    此公式是否正确?

      TSS=3600 x CSS (µF)

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 西泽武郎

    如果使用的电阻器为3.6k 欧姆、则该公式有意义

    此致

    John