This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24753A:如何选择电感器?

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819810/bq24753a-how-to-choice-inductor

器件型号:BQ24753A

尊敬的先生:

所附原理图、充电电流设置为2A、我想知道如何确定 L33的 IDC、为什么? 谢谢。

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ24753A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webber、您好!

    数据表中的第9.2.2.2节提供了选择电感器的指南。 具体而言,Isat 应大于 Ichg +0.5*IRIPPLE。 不过、最好在此处包含一些额外裕量。 例如、图37中的设计示例使用了 IHLP5050CE-01电感器、即使 Ichg 仅为3A、IHLP5050CE-01电感器的 IDC = 8.5A 和 Isat = 16A。IHLP5050CE-01电感器也适用于您的应用、因为您的 Ichg 仅为2A。此外、 该电感器的 DCR 比原理图中的 DCR 低得多(24.8k Ω 与188k Ω mΩ mΩ)。

    有关电感器选择的更多详细信息、您还可以参阅此应用报告:

    http://www.ti.com/lit/an/snva038b/snva038b.pdf

    但是、请注意、BQ24753A 是 NRND (不推荐在新设计中采用)。 如果您告诉我您的要求、我可以建议使用适合您应用的新型充电器。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    明白了、谢谢。

    Webber