This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713 OTG 问题

Guru**** 2577085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854953/bq25713-bq25713-otg-questions

器件型号:BQ25713

大家好、

以下是客户对 OTG 的几个问题。 请帮助您检查:

1.当器件在 OTG 模式下运行且 OTG 电压为8V 时,在输入端插入6V 至75V 电源时会发生什么情况? 这种行为有任何风险?

2.当设备在 OTG 模式下运行,OTG 电压为8V 时,在输入端插入7.5V 至8.5V 电源时会发生什么情况?这种情况有任何风险?

3.当器件在 OTG 模式下运行且 OTG 电压为8V 时,在输入端插入8.5V 至10V 电源时会发生什么情况?  这种行为有任何风险?

4.让器件从 OTG 切换回充电模式的标准是什么? 任何响应时间规格?

5.当触发 OTG 电流限制时,将触发任何类型的 PROCHOT?

6.当 OTG OVP 或 UVP 发生时、充电器的行为是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiquille、

    1、 有 OTG_UVP 保护、占 OTG 设置电压的85%。  触发后,转换器将关闭,EN_OTG 位将被清除,无风险问题。 主机必须重新启用 OTG。

    2.7.5V ~8.5V 不会同时触发 OVP 或 UVP、当它为7.5V~8V 时、OTG 将进入由 REG0x3C[]确定的电流调节模式。当它为8V~8.5V 时、转换器不会生成脉冲。 不存在风险问题。

    3.  有 OTG_OVP 保护、占 OTG 设置电压的110%。 触发后、转换器将关闭、 EN_OTG 位将被清除。  主机必须重新启用 OTG。

    真 值表下面总结了退出 OTG 模式的逻辑。 响应时间应为10毫秒。


    5.当触发 OTG 电流限制时,将触发任何类型的 PROCHOT?

      不、PROCHOT 配置文件中不包含 OTG 电流限制。

    6.当 OTG OVP 或 UVP 发生时、充电器的行为是什么?  

       参考上述答案。