This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:与众不同并氧化

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821680/uc2525a-making-different-and-oxidized

器件型号:UC2525A

大家好、我们从 Mouser 购买了200件器件 UC2525A、但发现器件上有2种制作方式。  如下所示:

另一个问题:100个订单的纹理表面较暗、我们可以接受较暗的表面、但我们的 QC 认为不仅较暗、而且氧化。 因此,我们希望退回部件。 请参见下图。
这些部件是 Mouser 提供的,我们联系他们退回部件,但他们拒绝了。 他们要求我们在这里讨论它。  他们说、除非 TI 同意、否则他们无法接受。
  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我必须联系我们的质量团队、请给我一两天时间、以便找到合适的人员来回复此帖子。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anna

    2018年、引线框变为粗糙的引线框。 所附的‘d介绍了铅上的“变色”以及 leadframe.e2e.ti.com/.../PCN20180329000_5F00_Notification.doce2e.ti.com/.../Application-note-Rough-LeadFrame.pdf 变粗糙的好处

    PCN、器件变更通知、向客户展示了器件/封装经过的认证。 Mouser 的交货中可能有两种不同的器件、一种是在引线框变化之前、另一种是在引线框变化之后。

    此致

    Peter