This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51123:TPS51123

Guru**** 2560060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821601/tps51123-tps51123

器件型号:TPS51123

  说:

最小跳闸电压为515mV、因此最小跳闸电阻为51.5K 欧姆。

但是、数据表显示:

 

有错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Gonzalez、  

    这是 Edwin。 请参阅下图。 第二张图片位于 EC 表中。  

    205mV 是内部限制值。 在 IC 内部、它将跳闸电压最小值限制为205mV。  

    400mV (典型值)是一个关断值。 当跳闸电压低于400mV 时,IC 将***降压。  

    515mV 是最小值。 为了避免 IC 触发 OC 值在正常运行时出现、建议 VTRIP 最小电压为515mV。  

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用公式3和 www.ti.com/.../sluu340.pdf 中电阻器 R6的值

    在[3]中:R_TRIP = 130e3
    在[4]中:R_Trip * 10e-6 / 9 - 24e-3
    OUT[4]:0.120444444444447

    V_TRIP = 120mV

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eluduena、  

    等于1.3V 的 R_TRIP (130k Ω) X ICS (10uA)的值应在0.515V 至2V 的范围内。 因此、电阻器 R_TRIP 范围应为51.5k 至200k Ω。 如果您选择的电阻器在51.5k Ω 至200k Ω 范围内、则没关系。  

    根据这些等式3和4以及 OC 值、您可以计算 R_TRIP 电阻器。 但是、如果您想检查 R_TRIP 电阻器范围、请参阅上述信息。  

    BRS、  

    Edwin。