This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:用于锂离子电池应用设计的低成本降压/升压转换器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, TPS63070, LM5118, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820945/tps63061-low-cost-buck-boost-for-li-ion-battery-application-design

器件型号:TPS63061
主题中讨论的其他器件:LM5175TPS63070LM5118LM25118

大家好、

请帮我处理符合以下规格的 TI 器件:

  1. 价格/单位:<2$、对于 MOQ 1000
  2. 输入电压范围:5V 至12.6V (电池电源)
  3. 输出电压范围:5V 至12V
  4. 输出电流:2A
  5. 效率:>90%
  6. 外部 MOSFET/集成 MOSFET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    您能告诉我们应用是什么? 该规格对我们来说不是正常的、因为它都具有宽输入电压或输出电压范围。

    请确认 Vout 配置。 它是动态调整还是针对不同版本进行固定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于医疗器械、主要用于产妇和婴儿护理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    请确认 Vout 配置。 它是动态调整还是针对不同版本进行固定。

    什么类型的电池具有这样的5V-12V 范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    Vout 配置固定为5V、9V 或12V。

    电池类型为2节或3节配置的锂离子电池。  

    对于2节电池配置、降压/升压输入电压为5V 至8.4V、而对于3节电池配置、降压/升压输入电压为7.5V 至12.6V

    基本上、我们的想法是为2节和3节电池配置提供通用解决方案。 如果输入不支持宽范围、请建议单独的解决方案。 请注意、对于2节或3节电池、OUT 应支持所有5V、9V、12V 固定配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、 Saurabh:

    我们现在没有集成 FET 的12V 输出转换器。 最经济的方法是使用具有集成 FET 的转换器、例如 TPS63070、用于5V、9V 输出外壳;使用具有外部 FET 的控制器、例如 LM5175、用于12V 输出外壳。  

    如果您希望使用信号解决方案来覆盖所有这些配置、我只建议您选择降压/升压控制器。 如 LM5175、具有永恒的4个开关。 它可以很好地满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供符合我们要求的解决方案。 如何使用 LM5118/LM25118、它们似乎成本低、使用这些组件会对性能产生任何影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep:

    LM5118/LM25118是一款具有2个 FET 和2个二极管的非同步降压升压控制器。 与同步器件相比、效率可能不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的好话语、Pradeep!

    我很高兴为您提供支持。