This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92691-Q1:帮助澄清不完整的 Webench 原理图

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854573/webench-tools-tps92691-q1-help-with-clarification-of-incomplete-webench-schematic

主题中讨论的其他器件:TPS92691-Q1

ART 编号:TPS92691-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我正在创建一个为 Cree XHP 70 @ 2.4a 供电的电路、并使用 webench 生成原理图。

但是、原理图上有2个标为1和2的开放点。

从数据表中可以看出、Iadj 应 通过一个100欧姆电阻器连接到 Vcc、从而产生一个基准电压。 然后、可以在  Iadj接地之间放置另一个电阻器、以创建分压器并用作模拟调光。

是这样吗?

2、到目前为止、我假设这2个开放点应该连接起来、以便在 CSn LED+之间建立一条路径。  数据表示例显示了冲突信息、因此我认为我只是要求安全。

是这样吗?

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    问题1: 您的假设正确。  您需要为 IADJ 分配一个分压电压以设置控制电流电平。  对此,请阅读第7.3.7节和第8.1.7节。

    问题2: 请参阅图41和8.2.2.1节、了解如何设计降压/升压电流控制器。

    谢谢 Tuan