This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:采样率

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854967/ucd90120a-sampling-rate

器件型号:UCD90120A

您好!

我想知道是否有任何方法从器件中输出采样时钟。 器件是否基于实时时钟进行采样? 如果是、当时钟大约为400 us 的倍数时、您可以预计输入端的值会被采样吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    没有采样时钟输出。  ADC 为200ksps、ADC 数据的处理速度为每13个通道400us。

    您在寻找什么?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我需要验证毛刺滤波器不会降低采样速度。 您能告诉我与干扰滤波器相关的逻辑吗? 我的印象是、只有在连续两个采样(启用了0.4ms 的毛刺脉冲滤波器)的违反条件持续存在时、才会标记故障。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    毛刺脉冲滤波器与采样速度无关。 此外、毛刺脉冲滤波器不会阻止器件报告故障、它只会阻止故障响应。

    请参阅第5.6节。

    http://www.ti.com/lit/an/slua815b/slua815b.pdf

    换言之、一旦监测值超出范围、就会报告故障、但在故障持续时间超过毛刺脉冲滤波器之前、器件不会做出任何故障响应

    器件每400us 读取一次 ADC 结果、并与预定义的故障阈值进行比较。 如果它超出范围并且针对给定电源轨的毛刺脉冲滤波器功能打开、则器件 会记录时间戳。 时间戳用于确定是否超出毛刺滤波器时间窗口。

    此致

    Yihe