This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:器件断开时间超过270ms 且小于500ms 时振铃

Guru**** 2508785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819231/tps65100-ringing-if-the-device-was-disconnected-more-than-270ms-and-less-than-500ms

器件型号:TPS65100

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS65100来提供7英寸 TFT-Display。 如果客户中断电源的时间超过270ms 且少于500ms

我们的器件会振荡、电源显示的纹波超过1V。

如果客户仅在100ms 或超过500ms 的时间内中断电源、则不会发生振荡。 7英寸 TFT-Display 只需从 VDDA 电源获取10mA 电流。

客户将 C5的值更改为12pF、这一点很有帮助。 通过这种强化、85%的显示屏不会出现振铃或振荡。

如果客户向 VDDA 电源添加了1kOhm 的额外负载、则问题也不再存在。

但在他的应用中、不可能产生这种额外的功率损耗。

我添加了客户提供的原理图。 如果您的侧有任何输入来克服这种振荡、我们将对此表示高度赞赏。

此致

埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年12月7日之前回复。  

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egon、

    在本应用案例中、似乎可能存在一些升压环路稳定性问题。 基于使用的反馈电阻器计算出的 C5的正确值为12pf、因此这是应使用的值。 我还注意到 ENR 引脚被启用、并且由于在这个应用中线性稳压器没有反馈机制(因为线性稳压器组件不在那里)、我建议将 ENR 引脚连接至 GND。

    进行这些更改后、您能否在发生振荡时同时捕获 VIN、VDDA 和开关节点的示波器图? 这些图可以提供一些线索来了解可能发生的情况。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egon、

    由于我没有从您那里听说过我建议的更改和请求的信息、我现在将关闭此主题。 我需要进一步的帮助、请创建另一个主题或对此作出响应。

    此致、

    辽卡特