This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:实际电路板返回的电压测量与 TI Web 工作台不同

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854933/lm25118-problem-with-actual-board-came-back-voltage-measurement-is-different-from-the-ti-web-bench

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件:LM5118

我遇到了实际电路板返回12V 直流输入时输出电压为10.5的问题、但通过 TI Web 工作台仿真、输出电压为9.5V  

是否有人可以帮助我告诉我需要检查哪些关键部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。  如果我没有负载、它的输出电压会有很大差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您提出问题并使用 LM5118。

    请检查 RFBT 和 RFBB 的值。 这些电阻器设置输出电压。 轻负载时、输出电压应接近目标输出电压。

    -Garrett