This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003ADR 故障问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853071/uln2003a-uln2003adr-failure-issue

器件型号:ULN2003A

一个示例

VIN = 4V

COM = 12v (20mA)

某些电路板的 ULN2003ADR IC 发生故障、不知道如何进行故障、您能给出可能的响应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    我对您的问题有一些疑问:

    1.+12V 和 VCC_12V 是相同的12V 电压轨,对吧?

    2.电流有多少流经器件的每个通道?

    3.在发生"事件"时是否知道? 是在直流导通期间还是在开关期间?

    4.您是否有任何用于描述该事件的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。 都是相同的12V 电压

    2。 最大30mA

    3.小运动员 开关期间会发生这种情况

    实际上、这些继电器是风扇控制继电器、通过添加电容器来组合这些继电器来调整风扇(230AC)的速度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    当您说"失败"时、确切的故障模式是什么。 电路板是否不再工作? 器件是否损坏? 系统复位时是否恢复?

    由于只有少数几个板出现故障、我认为推进此支持的最佳方式是使用范围截图。

    如果可能、我们可以从一个正常工作的电路板中选择一个、从一个发生故障的电路板中选择一个、以便我们可以准确地比较正在发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障模式意味着、此处的继电器接地控制由 ULN 驱动器设置、但不选择输入:ULN 驱动器将接地端连接到继电器(全时)、 这意味着继电器会在没有任何输入施加到 ULN IC 的情况下全时激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammaed、

    让我确认故障模式:当未向 ULN 器件发送输入时、通道仍会连接到 GND 并开启负载。

    此事件何时发生? 在其他负载开关期间或直流条件下?

    此事件是否在多个器件上一致?

    这是在所有通道上发生的、还是只有一个通道易受此事件的影响?

    请分享此事件的范围、以便我们可以进一步缩小问题的范围