This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单节锂离子电池充电 IC 建议、用于为具有内置保护功能的扁平(断开)电池充电

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601, BQ25713, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854921/single-cell-li-ion-charging-ic-reccomendations-for-charging-a-flat-disconnected-battery-that-has-inbuilt-protection

主题中讨论的其他器件:BQ25606BQ25601BQ25713BQ24610

您好!

我们使用电池、当充电器放电至低于3.0V (自断开)时、它将向充电器提供0V 电压

内置电池保护至少需要3.0V 才能重新激活电池连接以开始充电。

我们希望使用介于0.8A 和3A 之间的最大电流进行充电  

我们的输入电压为5V (在一种情况下、20V 也很有用)

是否有人知道可使用哪种开关电池充电 IC 来实现此目的?

谢谢

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格伦

      当 VBAT 低于"电池短路"阈值时、我们的所有充电器都会向 BAT 施加一个小电流(~50mA-100mA)。  如果电池没有负载、该电流将在 BAT 上为电容器充电、直至 VBATREG=4.2V。  大多数电池保护器允许这种小电流通过二极管、以便对电池进行涓流充电。  该电流是否足以闭合保护器电路?

    对于5V-15输入、1S 锂离子充电器、我建议使用具有 PowerPath 和集成式功率 FET 的 BQ25606独立式充电器或 BQ25601 I2C 主机控制型开关模式充电器。  我们还有 一些集成式 FET 充电器、这些充电器最高可达17V。

    对于高达20V 的输入、1S 锂离子充电器、 我必须转到充电控制器、如 BQ24610独立控制器或由外部 FET 控制的 BQ25713 I2C 主机。

    此致、

    Jeff