This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:未设置 Fully Charged Flag (FC)

Guru**** 2620125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821977/bq34110-fully-charged-flag-fc-does-not-get-set

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我重复了一个问题(或者重复了相同的错误)、客户报告说、铅酸电池即使充满电、也从未通过 BQ34110设置 FC 标志。 BQ34110申报电池已充满电的条件是什么? 我是否需要对 FC 进行完全循环(放电和充电)以进行设置?

1.我确实根据 Matt Sunna 的电子表格更改了闪存中的参数。 电池显示在 BQ Studio 中已100%充电

2.我的客户正在其产品中测试 BQ34110、但我将 EVM 与 BQStudio 一起使用。

3.我已使用工作台电源和电子负载校准电压和电流。 BQ Studio 中的读数与我的设置中的其他仪器完全匹配

4. Bq Studio 仪表板显示电池电量为100%。 这是一个12V 铅酸电池(用于割草机)。 读数电压为13.7V。

附件是我的 gg.csv 文件、供参考。

谢谢!

e2e.ti.com/.../BQ34110-Lead-Acid-parameters.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOC 标志配置 A 和 SOC 标志配置 B 中的设置决定了 FC 设置。 您需要首先执行学习周期以了解 FCC。 除非满足 FC 设置的条件(在您的情况下为电压充电终止)、否则 Fc 将不会在寄存器中设置。