This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:当输出正常时、TPS53353 PGOOD 引脚不能为高阻抗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854714/tps53353-tps53353-pgood-pin-cannot-be-high-impedance-when-output-is-good

器件型号:TPS53353

大家好、

我们的客户遇到 TPS53353 PGOOD 引脚的一些问题。 请参阅以下详细信息。

1.我们的客户用4个 tps53353进行测试、只有1个正常工作、其他3个都能解决问题

2. PGOOD 引脚通过100k Ω 电阻上拉至 VREG、当 TPS53353的输出达到3.3V 时 VREG 为5V、但当 Vout=3.3V 时 PGOOD 引脚不为高电平

2.我们将100kohm 上拉电阻更改为100ohm、PGOOD 引脚现在为1.6V。

我们移除了上拉电阻器 R1436以及连接到 LED 灯串的0欧姆 R1453、以使 PGOOD 引脚悬空、并测试 PGOOD 引脚接地阻抗、器件未上电时电阻约为800k、上电后电阻降至40欧姆。

我们还对正常的进行测试、上电后的阻抗约为800k、因此可以将 PGOOD 引脚拉高。

您能否就问题的原因给出一些意见?

谢谢。

此致、

刘利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

      使用100欧姆时、电压为1.6V 是因为分压器由电源正常引脚中下拉 FET 的导通电阻形成。 因此、即使它显示1.6V、PGOOD 仍会下拉。

    是否可以尝试在工作正常和不工作的电路板上交换器件? 这可以确认问题是出在器件还是电路板上。

    如果您可以分享稳压器原理图的 pdf、如果设计中出现问题、它将为我们提供更好的图片?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的快速回复。

    我们通过 在工作和不工作的电路板上交换器件来完成测试、结果 问题出在电路板上。

    请参阅下面的原理图。 请您就可能导致此问题的原因发表一些意见吗?

    谢谢。

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、

    检查电感器上 RC 的纹波电压(R515和 C472的结)和 TPS53353的 FB 引脚的纹波电压(R520和 R525的结)

    PGOOD 驱动器由 FB 引脚上的比较器控制、该比较器将 FB 引脚电压置于600mV 基准电压的+/- 10%窗口内。  如果 FB 引脚上存在大量交流纹波并且触发了 PGOOD 比较器、则即使平均输出电压处于调节范围内、PGOOD 下拉电阻也将保持不变。

    如果 R515和 C472正确、所附的原理图应该在电感器上的 R-C 上具有16mV 的纹波。

    电感器电流纹波应约为7A pk-pk。  陶瓷电容仅为2个10uF、因此输出纹波主要由220uF 电解电容的 ESR 定义。   这可能会产生大量纹波、具体取决于该电容器的 ESR。

    如果输出上的纹波大于80mV (12m Ω ESR)、则该设计不需要电感器上的 R-C、因为电解电容器具有足够的 ESR 来产生足够的交流纹波。

    我还建议检查该电解电容器的 RMS 纹波电流额定值、因为7A pk-pk 电感器电流纹波可能超过其 RMS 纹波电流额定值。