This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27423:咨询 TI 器件以更换 IR25603

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, UCC27710, UC3842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822020/ucc27423-inquire-ti-device-to-replace-ir25603

器件型号:UCC27423
主题中讨论的其他器件:SN6501UCC27710UC3842

您好、先生、

我是否可以从您那里了解到我们是否有任何解决方案可以替代 IR25603并具有 “自振荡”?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    感谢您关注 TI 产品。 TI 没有内置振荡器的额定600V 半桥驱动器。 根据电路使用情况、可能有 TI 器件可在应用中工作。

    如果固定振荡半桥用于生成偏置电源、则 SN6501和 SN6505变压器驱动器包含用于驱动推挽式变压器的振荡器、保护和电源开关。 变压器提供高压隔离和电压转换。

    如果需要600V 额定驱动器功能、UCC27710是具有0.5A/1A 驱动电流的半桥驱动器、具有可提供驱动器功能的互锁功能。 振荡器功能可由诸如 UC3842的控制器生成、以生成一个50%占空比。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、