This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A21:屏蔽式电感器

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821773/tpsm84a21-shielded-inductor

器件型号:TPSM84A21

您好!

是否可以传递元件中集成的屏蔽式电感器的值(在输出端)?

我想185µF 由与 Cout 相关的电感器实现的滤波器截止频率(μ H)。

谢谢你。

此致、

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonie:

    两个内部电感器的额定电流为10A、电压为250nH。

    此致、

    Jimmy