This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ76930 & Amp;BQ78350-R1电池平衡测试行为

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ78350, BQSTUDIO, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854981/bq78350-r1-bq76930-bq78350-r1-cell-balance-test-behavior

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350BQSTUDIOBQ76920

我对电池平衡行为有疑问。

我们的设计采用了 BQ76930和 BQ78350-R1的8S1布置。

VC4和 VC3短接。

VC9和 VC8短接。

BQ78350 AFE 电池映射使用0x2f7进行编程

在 bqStudio 寄存器视图中报告电池1 - 8的适当电压。

使用 SMB 命令写入块在 Cmd 0x44中启用 CB_TEST、数据0x001b 会导致 CB_TEST 被启用。

捕获 BQ76930和 BQ78350-R1之间的 i2c 流量会显示写入的 CB 寄存器:

0x15 0x0a 0x15

0x0A 0x15 0x0a

0x00 0x00 0x00

现在、这对于10节电池设计来说是很好的。 但对于8节电池、它不会设置奇数和偶数节电池、因为存在缺失的电池。

在所有情况下、只有6个电池平衡电阻器最终会流入测试中的电流。

我可以使用热像仪清楚地看到哪些具有电流。

电芯电阻1、3和6用于首次(奇数)切换

用于第二次(偶数)切换的电芯电阻2、5和7

那么、我的问题是、发生了什么情况?

似乎是固件不考虑减少的电池节数的问题。

在进行实际电池平衡时是否会出现此问题、或者仅 CB_TEST 功能存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    Cell Balance Toggle 测试命令的功能与技术参考手册 http://www.ti.com/lit/sluubd3 第 17.2.12节中所述的相同、它使用您所指示的交替模式。  测试过程很简单、不理解 AFE 电池映射。  如您所示、即使 BQ76930不需要 CELBAL3寄存器(BQ76920不需要 CELBAL2)、测试也会写入所有电池平衡寄存器。 当您将组的电池节数减少到4时、相邻的电池将得到平衡。 在电池边界上、电流可能很小、而使用外部平衡方案时、一个外部 FET 可能无法导通。  为了进行有效测试、您可以在测试另一节电池时将其电压设置为低电平、然后交换以测试另一节电池、然后再发送下一个切换命令。  

    运行期间、考虑使用 AFE 电池映射进行平衡。