This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:我的降压转换器未正确调节。

Guru**** 2535660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821948/lmr33620-q1-my-buck-is-not-regulating-correctly

器件型号:LMR33620-Q1

当我将所有组件放置到 PCB 上时、我最初有一个较短的时间、但很快就解决了。 现在、我遇到了不进行电压调节的问题。 我的 Vout 与 Mt Vin 非常匹配、压降最小。 IM 需要3.3V 电压。 只有数据表中未特别提及的元件才是15uH。 我还在 FB 引脚上测量了3.5V、在引导引脚上测量了5V。 关于问题可能是什么的任何指导都将非常有帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您的输出以最小的压降跟踪您的输入、我猜您可能损坏了高侧 FET、使其始终处于开启状态。  

    下面我还有几个问题:  

    -短路是否有可能损坏器件? 您能否通过换用不同的装置来确认设备的功能?

    您能共享布局吗?

    - VCC 上的电压是多少?

    您能在 SW 上提供波形吗?

    此致、

    Ethan