This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048的输出电流

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854741/tlv61048-the-output-current-of-tlv61048

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件:TPS61089

在 TLV61048中,CAN 输入=5V/5A 实现输出=12V?如果可以,最大输出电流是多少?如果效率为90%,则 I_OUT=5*5*0.9/12=1.875A?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件无法支持如此高的输出电流。 请选择 TPS61089