This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:Bq 评估软件(剩余电量放大器中的瞬时跳转;由于剩余电量值跳转和非零充电电流、相对充电状态为100%)

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854772/bq20z655-r1-bq-evaluation-software-instantaneous-jump-in-the-remaining-capacity-relative-state-of-charge-is-100-due-to-the-remaining-capacity-value-jump-and-non-zero-charging-current-flow

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQ24171BQEVSWEV2400

在充电时( 使用 BQ24171电池充电器)、电池( 3S1P)观察到、在 bq 评估软件(器件 BQ20Z655-R1) 中、剩余容量3711mAh 已跳至4011mAh (请查看视频)、为什么会突然跳转? 这会导致相对充电状态从93%跳至100%。  

其次、当相对充电状态为100%时、为什么仍然存在非零充电电流(请查看视频)?

e2e.ti.com/.../vid.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep

    您似乎遇到了连接通信 问题。 您需要确保使用的是 ev2400、并且在 toool v0.18或更高版本上安装了正确的固件。  您还需要确保 bqevsw 在连接器件并启动工具时自动启动。 您不应从监测计列表中手动选择监测计。

    此外、确保电路板上的充电和放电 FET 栅极具有正确的电压、以开启 FET

    谢谢

    Onyx