Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM74700EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 主题中讨论的其他器件: LM74700EVM
尊敬的德克萨斯州:
之前我在搜索 LTC4412的替代产品。 根据您的建议、在 LM5050-1和 LM74700中、我可以选择 LM5050-1。 但是,我之前已经验证过原理图,其中我使用了 DMG2307L (PMOS)。 但当我阅读数据表时、我发现外部导通 MOS 应该是 NMOS。 我还检查了您的参考设计、并发现 SUM40N10-30是12A 的 NMOS。 但我需要一个用于3A 负载的 NMOS。 那么、请为我的应用推荐合适的器件?
此外、能否使用 PMOS (DMG2307L)代替 NMOS? 我已附上我之前的原理图。
谢谢。