This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:CAN 铝电解电容器可用作 TPS5430的输入电容器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821938/tps5430-can-aluminum-electrolytic-capacitor-be-used-as-input-capacitor-for-tps5430

器件型号:TPS5430

您好!

我已选择 TPS5430稳压器从24V 输入获取5V 输出。 我能否将铝电解电容器用作此稳压器的输入电容器?
如果是、您会建议使用电容器- EEE-2AA100UP 吗?
请有人澄清一下。

正在等待您的回复

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅内卡:

    您似乎发布了几个主题、并提出了相同的问题。 请在可以时删除它们。

    这是输入端的唯一电容器吗? 如果是、我们不建议使用电解电容、因为输入需要低 ESR 去耦电容器。 通常、铝电解电容器具有较高的 ESR、这可能导致较高的输入电压纹波、这并不理想。

    此致、

    Ethan