This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:能否更改 PFM 工作电流?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853417/lm27761-can-i-change-pfm-operation-current

器件型号:LM27761

尊敬的 TI 团队:

我的客户正在设计 Hi-Fi 音频 DAC。  

有人使用 LM27761为 Volume IC Vcc (-5V)供电。 LM27761的电流输出为60~70mA。

问题: 我们可以听到耳机输出在5-10kHz 频带内的噪音。

解决方法:将 LM27761的输出负载增加到150mA 可消除噪声。

增加输出负载可消除噪声、但我们无法增加负载。

我认为问题的原因是 PFM 模式。  我可以更改 PFM 工作电流吗?  我在数据表中找不到任何相关的公式。

请检查一下。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我认为无法强制器件退出 PFM 模式。 但是、值得尝试降低 CFLY (例如0.47uF)、但这可能会增加纹波电压。 降压/升压转换器是另一种选择。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。 您可以通过此主题联系我们以获取更多查询。

    此致、

    Tanvee