This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:我们注意到、即使未连接电池、充电器也会在电池输入端子上产生一些电压

Guru**** 2516620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821568/bq24075-we-are-noticing-that-charger-produces-some-voltage-across-the-battery-input-terminals-even-when-battery-is-not-connected

器件型号:BQ24075

我们的问题:

充电器连接到 USB 电源

2.蓄电池断开

在电池端子(BATTER_IN 至 GND)上、我们读取0 - 5V 范围内波动的电压。

4.当我们插入电池时,终端上的电压是电池电压(大约4.2V),没有问题

5.我们假设这是因为 CE 被拉至低电平,因此即使电池不在,充电也被启用,这是否有办法解决?

请参阅原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这是由电池检测例程导致的。 请查看数据表的第9.3.5.4节以及图32和33。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、所以这是意料之中的、也是正常的... 只是想验证一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是预期的。 它是器件的一项功能。