This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:关于输入电压低于输出电压设置时的行为

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854988/tps54202-regarding-the-behavior-when-the-input-voltage-is-below-the-output-voltage-setting

器件型号:TPS54202

您好!

是否可以确认、如果输入电压为10.8V、则当输出电压设置为11V 时、

输入电压将按原样输出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输出电压将略低于10.8V。

    肖恩