This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:小负载时的输出压降

Guru**** 2812345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS259827LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853719/tps259827levm-output-voltage-drop-with-small-load

器件型号:TPS259827LEVM

我们在 24V 电压下测试了 TPS259827LEVM 评估套件。 电流限制设置为5A。 空载时的输出电压相同、但当我们将负载设置为2A 时、输出电压降至大约20V。 模块的这种预期输出行为是损坏还是损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您在 E2E 上与我们联系!

    是否在启动期间加载输出? 您能否共享测试波形(Vin、Vout、输入电流)?

    您的终端系统和设备用例是什么?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是否对上述要求的详细信息进行了更新?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我关闭该线程的时间。 一旦您获得测试波形、请随时重新打开该线程。

    BR、Rakesh