This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:MIL 或商用等效器件型号

Guru**** 2515135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854241/tps7a4501-sp-mil-or-commercial-equivalent-part-number

器件型号:TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7A45

您好!

上述器件在商用电源中的等效器件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjali、

    您能否仅分享您的分机后四位数字?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anjali、

    TPS7A45具有01型号、这是该器件的商业级版本。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjali、

    如 Daniel 所述、商用变体是 TPS7A45、没有-SP。

    不过、很清楚、我想提供以下信息、因为这些信息可能与您的使用相关。

    TI 无法共享任何器件的晶圆、芯片和工艺详细信息、因为这些信息是专有信息。 通常、航天器件与非航天器件(包括 mil 和 EP 级产品)之间存在差异。 这些差异可能表现为工艺、布局或设计变更。 这样做是为了提高航天器件的辐射性能。 请注意、尽管电气性能相同、但与航天级器件相比、非航天器件的辐射性能可能会显著降低。 此外、非空间器件上存在多种因素、使其对空间应用具有风险。 一些重要因素:

    -          无单一受控基线:转化为辐射性能的高可变性(商业产品)

    -          主要使用铜键合线:对于航天环境可能不可靠(商业产品)

    -          未在批次级别进行辐射测试:获得辐射水平较差的器件(非太空产品)的风险很高


    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、

    我还有一个关于这方面的查询:从数据表中可以看出,商业器件型号是采用 SOT 封装的6引脚器件,SP 器件是采用 CFP 封装的10引脚器件。 器件在商业和 SP 器件中的占用空间不相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjali、

    航天级版本提供三种型号。  两个陶瓷封装和一个仅已知合格芯片(KGD)。

    封装尺寸与商用塑料器件不匹配。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Wade。