This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:bq78350

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821761/bq78350-r2-device-fw-bq78350

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350

主席先生,

我可以从 IC 读取数据、但无法写入或更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    当 BQ78350-xx 发现 电池映射中标识的电压缺失时、它将关闭 BQ769x0。   固件 AFE 电池映射的默认配置是任意 BQ769x0系列成员(BQ76920)允许的最小配置中的3节电池。  通常、将 AFE 电池映射从较高的电池节数更改为较低的电池节数时、BQ78350会看到缺少的电池并在进行更改之前关闭。  为避免这种情况,请模拟小的充电电流以保持监测计处于唤醒状态,请参阅 EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/slvu925第6.4节末尾的说明 。  

    如果这不能解决问题、请进一步说明。